This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22-SP:WCA 帮助

Guru**** 2893610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771220/sn55lvcp22-sp-wca-help

器件型号:SN55LVCP22-SP

团队、  

在我的其中一个设计中通过一些 WCA 工作、希望您能帮助我澄清以下信息。  

  1. 峰峰值抖动和随机抖动 rms 规格都有。 附加噪声产生的这种峰峰值抖动是否假设为 BER?还是确定性噪声? 还是两者都有? 您能否提供此特征的详细信息?
  2. 如果这具有确定性抖动元素、则在什么条件下(切换?) 这是使用的吗?
  3. 抖动测量和规格的带宽是多少?
  4. 您能否为此器件提供 PSRR 数据?
  5. 此器件是否有首选的直流去耦/滤波电路?
  6. 是否可以使用正弦输入驱动器件? 如果是、是否有 SR 和振幅要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    1) 1)该数据是使用时钟源在两个500MHz 测试中获取的。  1000Mbps 使用 PRBS2^23-1。

    据指出,在 DCA-J86100C,数据分析是使用的。  在 BER 统计设置中没有注意到这一点。  通常、在此时间段内、BER 使用的是1E-12。

    2) 2)输入条件在表中列出。 如前所述、列出的两个频率测试是时钟源、另一个是 PRBS。

    3) 3)不幸的是、我没有找到此信息。  我可以进一步研究 DCA-J86100C 的功能、如果这样做有帮助的话。

    4) 4)我们没有此器件的 PSRR 数据。

    5) 5)用于 EVM 的去耦可用于参考。  在此处查看用户指南:

    6) 6)我没有看到任何阻止使用正弦输入运行的信息。   输入电气特性表必须用于输入条件。  它指定了正负开关阈值、迟滞和共模。

    此致、

    涉水