This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:此 EVM 板是否可用于测试 USB 系统的眼图?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762694/tusb3410uartpdk-can-this-evm-board-be-used-to-test-eye-diagram-with-usb-system

器件型号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

大家好、

我看到该 EVM 板具有 USB-A 接口和 DP-9接口、信号从 USB 传输到 UART。 我们可以测试眼图吗?  如果是,您能否告诉我具体的测试步骤?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    TUSB3410是一款全速器件、因此不支持眼图的高速测试数据包。 您对测试感兴趣的是哪种眼图?

    此致、
    JMMN