This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:TUSB2077A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A, TUSB2046B, TUSB2036, TUSB4020BI, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762498/tusb2077a-tusb2077a

器件型号:TUSB2077A
主题中讨论的其他器件: TUSB2046BTUSB2036TUSB4020BITUSB4041I

尊敬的所有人:

我想实现基于 TUSB2077A IC 的 USB 集线器,以便将其与 Raspberry Pi 3B 配合使用。

经过一些研究、我发现 Raspberry PI 最适合与多 TT 集线器配合使用

而不是单 TT 集线器。 我查看了 TUSB2077A 的数据表、但没有

提到它是单 TT 还是多 TT。 您能告诉我这是什么 TT 类吗?

此外、如果您对 TI USB 集线器 IC 有更好的建议、请告诉我

此致

Lefteris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB2077A (如 TUSB2036和 TUSB2046B)是一款全速集线器、因此等时传输无法转换为其他速度。

    如果您需要与集线器进行高速连接、则必须使用 TUSB4020BI 或 TUSB4041I (两者都具有多个 TTS)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ladisch 先生,感谢你的答复。

    我一定会检查它们

    度过美好的一周

    Lefteris