This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:数据表规格说明

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762291/ds25br440-clarification-on-datasheet-specs

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件:DS10BR150

大家好、

我的客户希望使用 DS25BR440和 DS10BR150通过额定电压为3.125GHz 的7米 PCIe 电缆进行驱动、并有几个问题:

1) 1)     它们能否在驱动器之后或电缆两端的两个驱动器之间使用交流耦合?

    1. 第11页(输出接口)的 DS25BR440数据表显示输出端的直流耦合正常、但没有提到交流耦合。  这不包括使用它吗? 为什么?

2) 2)您     是否建议在电缆的每一端使用该部件?  我们认为、在驱动器中可能更好地使用均衡功能来处理 PCB 板迹线差异、并且可能不需要处理电缆输入差异。  你怎么看?

3) 3)     在 DS25BR440上、通过关闭每个单独通道的电源电流和/或省电了多少?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    请在下面记下您的问题的意见:

    1)。 它们可以在输入或输出端或两者上使用交流耦合。
    a)。 这也可以是交流耦合。 请注意、数据表的图5至图8在输入和输出端使用交流耦合进行不同的测量。 因此、该器件具有内部共模偏置、可处理这些情况。

    2)。 最好使用单个器件并将其放置在能够补偿输入损耗的位置、同时可以(如果需要)使用预加重来满足整体插入损耗要求。 此外、请记住、DS25BR440输出端的正常接收器件也可能具有一些均衡功能。 在这种情况下、最好让 BR440对其输入端进行所有重载提升、对其输出端进行最小或不去加重、从而使接收器也可以进行一些工作。

    4)。 单个断电功能可将输出驱动器断电、并且信号检测功能处于开启状态。 您将获得大约10mA 的电流以节省驱动器功耗。

    此致、Nasser