This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:无电源状态时出现泄漏问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761609/max3243e-leakage-issue-on-no-power-status

器件型号:MAX3243E
主题中讨论的其他器件:MAX3243

你(们)好

当我的整个器件未通电时,并且 MAX3243所有引脚(包括 DIN、FORCEOFF、FORCEON)都是悬空的,

但 RS-232输入/输出引脚上有10V (或存在电压)、

是否可能导致 VCC 或任何引脚异常???

与 VCC 上的3V 类似,一些引脚会达到特定的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪米特里

    MAX3243有一个电荷泵电路、此电路在内部生成2个 Vcc 电压。 您可以在此 博客中找到更多详细信息。 如果您从 RS-232引脚看到一些电压、它们必须来自电源。 您能否检查器件是否确实未通电? 一个良好的指示器是 V+ 或 V-引脚。 如果电荷泵正常工作、V+/V-会显示高于/低于 Vcc 的电压。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的信息

    如果我的用户场景 是 RS-232输入/输出引脚上的"其他连接的器件发送输出电压"、

    是否可能导致 VCC 或任何引脚异常???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪米特里

    我认为器件不应通过 RS-232引脚(DOUT 或 RIN)反向供电。 DIN 和 Rout 引脚为 TTL 逻辑。 您能否帮助检查哪个确切的引脚会产生问题? 您可以将其他引脚保持断开状态(Vcc 和 GND 除外) 以进行测试。 如您所述、Vcc 未通电。 谢谢、

    Hao