This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:推荐的去耦电容器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771099/ds280df810-recommended-decoupling-caps

器件型号:DS280DF810

我的问题是关于去耦电容器。 您的器件数据表在 VDD 线路上显示了2个1uF 电容器和4个.1uF 电容器。 该参考设计显示了1 x 10uf、1 x 1uf 和12 x .1uf 电容器。 哪种设计具有正确数量的电容器? 我特别想了解的是.1uF 电容器的数量...这两种设计之间存在很大的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、
    请遵循参考设计、因为此设计已用于器件验证。 应将.1uF 电容器尽可能靠近每个 VDD 引脚放置-最好使用双通孔来降低过孔电感。
    此致、Nasser