This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1EVM:检测 DS90UB933

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762140/ds90ub934-q1evm-detect-ds90ub933

器件型号:DS90UB934-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

我有 DS90UB934EVM。
DS90UB933生产了一个开发板。
我们使用 DS90UB934和 DS90UB933进行测试。
它附带了附加到合作伙伴信息的图片。
DS90UB933应该会出现、但不变。
请告诉我如何操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taemin、您好!

    DS90UB933与913A 器件相同、可在高达100MHz 的频率下工作(913A 时为75MHz)、具有12位有效载荷。 寄存器是相同的、因此 ALP 将其识别为913A。

    谢谢、
    Vishy