This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:器件的热阻

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769527/tl16c754b-thermal-resistance-for-the-part

器件型号:TL16C754B

您好!

有人能不能告诉我 TL16C754B 的热阻。

在线提供的 TQFP64标准值为65度/W 是否可以使用该值。

此致、

Phaniendra kundeti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phaniendra、您好!

    我无法在数据表中找到该器件的热阻值、我假设当您说找到它为65d/w 时、您意味着您是通过搜索引擎而不是数据表找到它的。

    我们有一个内部系统、我们可以在其中运行热仿真、以便根据所使用的工艺技术获得更准确的热数、我将在那里下订单、看看我们是否可以获得一些数字。 典型的周转时间为几天、但可能长达2周。

    当我为您提供答案时、我会告诉您。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phaniendra、您好!

    热性能数据如下:

    谢谢、

    -Bobby