This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:两个 USB 器件之间的动态开关

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770929/ts3usb221a-on-the-fly-switch-between-two-usb-devices

器件型号:TS3USB221A

大家好、

我正在设计一款具有一个大容量存储器件和一个鼠标 的 USB 产品、我想使用一个多路复用器(如 TS3USB221A)来确定应将哪个器件暴露给主机器件、如 PC。

我的问题是:当我的产品已经连接到 PC 时、是否可以在两个 USB 设备之间切换?

 在连接 PC 时、可能会出现这样的情况:我的产品最初用作大容量存储设备、用户可以按按钮切换到鼠标模式。

我的问题是在使用 TS3USB221A 切换 D+和 D-时 USB 枚举过程是否会再次发生?

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay

    是的、每次切换开关时、都会建立新连接、器件将再次进行枚举。

    谢谢
    David