This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS386:sn65lvds386输入拉电流要求

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS386, SN65MLVD048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771041/sn65lvds386-sn65lvds386-input-pull-requirement

器件型号:SN65LVDS386
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD048

您好!

SN65LVDS386具有针对失效防护模式的内部拉电阻。 如果输入未连接、输出将处于高电平状态。

但是、根据我的系统要求、如果输入未连接(悬空)、 则输入应下拉至低电平、即输出应为低电平。请建议使用所需的电路。

此致、

Amrita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amrita、

    使用 SN65MLVD048并将其置于2类模式(FSEN=H)。 在2类模式下、阈值为65mV/135mV (而不是-100mV/100mV)。 当输入保持断开时、输出将为低电平。 这是一个四路接收器、因此如果您需要16个通道、您将需要其中的4个接收器。

    此致、
    相位