This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:3.18配置 GUI 和4.03配置 GUI 的不同行为

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769520/tps65981-different-behavior-with-3-18-configuration-gui-and-4-03-configuration-gui

器件型号:TPS65981

您好!

我在数据 DFP 和功率耗散器配置(5V @ 1A 以及9V-20V @ 3A 之间的任何位置)中使用 TPS65981。 该芯片还连接到用于 USB3.0和/或 DisplayPort 的外部 HD3SS460RHRT 多路复用器。

问题

目前、该设计不支持以下功能

  • 翻转电缆
  • DisplayPort 不适用于4.03版
  • USB 在4.03版中不起作用

我认为、唯一的问题是、  01.12.08固件发行说明中的注释是错误修复"Fixed DPSourcesink Bit Status When the port is configured UFPD or DFPD on the Type C Connection"中的第4项、但我看不出它会如何导致设计上的这种差异。

注释

使用应用程序自定义、我注意到不同版本的配置工具会产生不同的结果。

下面是我在版本3.18和版本4.03中看到的行为

3.18.

  • 器件由@ 20V 电压供电
  • USB 设备工作正常
  • DisplayPort 不会进入 DisplayPort 交替模式
  • 在电缆翻转时工作

4.03

  • 器件由@ 20V 电压供电
  • USB 设备无法正常工作
  • TPS65981不会进入 DisplayPort 交替模式
  • 电缆翻转时不工作

当我将最大电压切换为15V 而不是20V 时

3.18.

  • 器件由@ 15V 电源供电
  • USB 设备工作正常
  • DisplayPort 确实会进入 DisplayPort 交替模式(DisplayPort 无法正常工作、但这可能是一个不相关的问题)
  • 电缆翻转时不工作

4.03

  • 器件由@ 15V 电源供电
  • USB 设备无法正常工作
  • TPS65981不会进入 DisplayPort 交替模式
  • 电缆翻转时不工作

我似乎在使用3.18获得更好的结果。 也许我做了些错误的事情。

我已附上相关原理图页面的 PDF、我遵循 TPS65981EVM 、但我翻转了 AMSEL 和 MX_CTL0_EN 信号、但我能够修复这些信号并在配置工具中添加内部上拉/下拉电阻器。 原理图页面未显示此情况、但未填充 R157、R158、R161和 R162。

我已经为配置工具3.18和4.03的两个版本附加了我的配置项目

我还购买 了 TotalPhase USB 电力输送分析仪 、并捕获了两种配置版本的15V 日志。 如果您想查看日志、您可以获取工具 Total Phase Data Center 并打开日志

e2e.ti.com/.../2019.2.5-TPS6598-Issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    GUI 版本4.03具有可"从工程导入设置"的功能、这将确保您的设置在 GUI4.03和 GUI3.18之间是相同的。 请执行以下步骤:
    1.打开 GUI 4.03并选择"Project"->"New Project"
    2.选择要启动的任何 TPS65981项目
    3.选择项目-->从项目导入设置
    4.导航至3.18项目文件并将其选中

    此过程完成后、我会怀疑最新工具的行为相同。 在 GUI 版本中未对器件 varfeho 进行任何更改。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    感谢您回来。 我想我在另一篇文章中看到过这一点、因此我通过从3.18项目导入设置来创建4.03项目。 这是一个非常有用的功能。

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是否有可用于测试的 EVM? 我没有使用任何一个 GUI 在我的 EVM 上搜索此行为。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    遗憾的是、我没有 EVM 可用。 我将得到这个结果、看看我是否可以进行同类比较。 感谢您查看电路板的不同版本 GUI 工具。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Dave。
    期待您的更新。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我还没有收到 EVM、但我确实弄清楚了一些东西。 我们为 NVIDIA TX2设计了载板。 系统的行为类似于笔记本电脑、USB-C 集线器将为载板供电、并允许用户使用 USB-3和 DisplayPort。 大多数情况下、我们的载板未连接到任何外部电源、因此所有电源都由 USB-C 集线器供电。 具体而言、输入电源通过 TPS65981的 PP_HV 内部路径进行路由。 如果我们在极少数情况下具有外部电源并希望连接未供电的 USB-C 集线器、则 PP_5V0配置为输出。

    对于 NVIDIA TX2、在 TX2模块打开之前、某些引脚上不能有电压。 当模块打开时、它将发出一个"电源使能"信号、我使用该信号来启用电路板上的所有其他稳压器。 这包括5V 稳压器。

    我认为这是一个问题。 电缆可以连接、但 PP_CABLE 未通电。 由于某种原因、3.18配置工具将以某种方式使其工作、而4.03则不工作。

    我已经将电路板设置为由外部壁式支座供电、该支座为 TPS65981供电。 现在、4.03的工作效果更好(SS_EN、AMSEL 是合理的)、但在电缆翻转时仍然不工作。 这可能是因为我运行的芯片超出规格。

    问题尚未解决、但希望此信息可以帮助发现类似问题的其他人。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    从上面的描述中、您似乎已经将其缩小到 PP_Cable 或 VCONN 问题?
    如果是这种情况、我建议您检查系统配置寄存器(0x28)中 VCONN 的设置。

    谢谢、
    Eric