This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051G-Q1:TCAN1051-Q1/TCAN1051H-Q1

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TCAN1051H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762160/tcan1051g-q1-tcan1051-q1-tcan1051h-q1

器件型号:TCAN1051G-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1TCAN1051H-Q1

您好:

VBUS=40V

VCC=0V

TCAN1051-Q1和 TCAN1051H-Q1之间是否存在任何不同的泄漏? 还是相同的泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    这两个器件型号之间的所有参数性能(包括泄漏电流)将相同。

    此致、
    最大