This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MDIO 通信错误

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822EVM, DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768764/dp83822i-mdio-communication-error

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83822EVMDP83822HF

大家好、

DP83822I 中出现 MDIO 通信错误。

我尝试使用 DP83822EVM 与 MCU 进行 MII 通信、但这将会成功。

DP83822HF 和 DP8322I 之间的硬连接是否存在差异?

在 EVM 中、复位后、RX_ER 变为高电平并变为低电平、RX_CLK 同时开始输出。

但是、在安装的 DP83822I 中、RX_ER 不会下降至低电平、并且 RX_CLK 不会输出。

您知道这是什么因素吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenji-San、

    我们不希望 DP83822I 和 DP83822HF 之间出现不同的行为。

    RX_CLK 上没有时钟表示您的器件没有超出复位范围。 请从这方面进行查看。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET