This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB953 - RST

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761227/ds90ub954-q1-ds90ub953---rst

器件型号:DS90UB954-Q1

你(们)好

在我的设计中、主板上有一个 SERDES (954)、子板上有一个953  

953还管理子板、因为没有 CPU、

我的问题是、在电路板卡住的情况下、如何 RST 953、  

如何在通信中出现问题时重置通信设备

我很想得到一些想法

谢谢

Tzachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tzachi
    您的应用的关键点是确保 ub954可以访问 UB953。 如果可以对其进行控制、您可以利用远程 GPIO 来控制 ub953的子卡。

    此致
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    正如您所说的、这是实现的、但从规划角度而言-假设我与954失去通信、如何重置953?
    我将不会有物理接近度来使用按钮、
    问题是存在失效防护
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    UB954/953非常具有挑战性、通常需要在 UB953端使用一个 MCU 来检测和控制它。

    此致、
    Steven