This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS125DF1610:如何设置 DS125DF1610交叉点寄存器?

Guru**** 2996320 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770721/faq-ds125df1610-how-to-setup-ds125df1610-cross-point-registers

器件型号:DS125DF1610

DS125DF1610器件的输入端具有不同的布线长度。 如何设置交叉点寄存器以允许每个通道 CTLE 适应其传入信号丢失特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、在我们开始讨论之前、请确保您已查看 DS125DF1610程序设计指南。

    DS125DF1610是一款16通道重定时器。 此外、还有四路4 X 4交叉点。 由于每个通道输入可能具有不同的损耗特性、因此应注意为每个通道设置通道和 CTLE 控制。 让我们仔细看一下输入通道寄存器设置。

    寄存器0x96[1:0]:这两位定义了该通道的高速数据来自何处。

    寄存器0x9B[1:0]:这两个位定义了该通道使用的通道 CTLE。

    为了清楚地说明这一点,我们来看看几个示例。

    在第一个示例中、我们将输入4A 连接到输出4B、输入4B 连接到输出4B、输入5A 连接到输出5B、输入5B 连接到输出5A。

    输入通道#

    输出通道#

    输入通道0x96[1:0]的数据源

    输入通道0x9B[1:0]的 CTLE 控制

    4A

    4B

    01

    不用考虑4A

    4B

    4B

    01

    01

    5A

    5B

    11.

    11.

    5B

    5A

    10.

    10.

    注释2:0x96[1:0]和0x9B[1:0]是指输入通道寄存器设置

    在第二个示例中、我们将输入4A 连接到输出4B、输入4B 连接到输出4B、输入5A 连接到输出5B、输入5B 连接到输出5A。

    输入通道#

    输出通道#

    输入通道0x96[1:0]的数据源

    输入通道0x9B[1:0]的 CTLE 控制

    4A

    4B

    01

    不用考虑4A

    4B

    4B

    01

    01

    5A

    4B

    01

    11.

    5B

    5A

    10.

    不用担心。 5B 未使用

     此致、、、Nasser