This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:功耗

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769090/tusb564-power-consumption

器件型号:TUSB564

在以下情况下、您会告诉我 TUSB564的功耗吗?

[条件]

CTL0 =高电平、CTL1 =高电平、EN =高电平、 并且没有 USB 和 DP 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anderson

    HPD 的状态是什么? 是高电平还是低电平?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HPD 为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anderson

    4通道 DP 模式下的平均有效功率。 CTL1 = H;CTL0 = L;四条 DP 信道、8.1Gbps、660mW。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。

    即使没有 DP 和 USB 信号、平均功耗是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anderson

    在 DP/USB 输入端具有数据和没有数据之间的差异非常小。

    谢谢
    David