Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E
您好!
我们将 AM26LV32E 用于我们的多种设计、因为当输入 A 和 B 悬空时可保证输出状态。
当输入在3.3V 电源下悬空时、我们观察到(使用万用表和示波器)以下电压:
A 输入上为-2.4V
A 输入上为-2.3V
在不同批次的多个部件上进行测试后、这些电压看起来相当可重复。 我想知道这些电压是如何预测的、因此我使用 LTPSICE 仿真了数据表第8.2节(第8页)中提供的输入电路。 由于我没有有源组件的特性、我使用了1N4148二极管和2N222/2N2907双极晶体管、如下图 B 输入所示(输入为 Vcc 连接200k 电阻、而不是 GND):
结果与测量结果不同、我发现:
- A 输入为1.71V
-对于 B 输入为1.59V
由于输入电路相对平衡、这实际上是我预期的数量级(电源电压的一半)。
数据表中提供的输入电路是否正确,或者是否有源组件的特性与我模拟的有源组件的特性有很大不同?
在实际中,当引脚悬空时,获得2.3V (B 输入)和2.4V (A 输入)是否正常?
感谢你的帮助。
Thomas