This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS391:TI 线路驱动器-寻找替代当前解决方案的替代方案

Guru**** 2811785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770659/sn65lvds391-ti-line-drivers---looking-for-alternative-to-replace-current-solution

器件型号:SN65LVDS391

我们正在考虑更换竞争对手的 LVDS 驱动器、因为我们需要3V3电源上的5V 耐压输入

SN65LVDS391PW 似乎具有6V 耐压输入、但1和3的输出具有交换的 N&P 极性与或电流解决方案、这使我相信 SN65LVDS349PW、因为接收到的匹配会形成一个良好的对。 是这样吗? 很高兴在离线模式下讨论更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    请阐明用例。 接收器是否也在更改? 您是否想在接收器处再次交换 N&P 以恢复原始信号? 这应该起作用。

    此致、
    相位