This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:/SN65LVDS32与 DS90LV047A/DS90LV048A

Guru**** 2924510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, DS90LV047A, DS90LV048A, SN65LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770654/sn65lvds31-sn65lvds32-vs-the-ds90lv047a-ds90lv048a

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: DS90LV047ADS90LV048ASN65LVDS32

您好!

这些器件(TX/RX)的规格非常相似。 这些器件之间的区别是什么?  

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这2对 LVDS 器件确实非常相似、并且执行相同的功能。 但是、它们并不相同、因为参数值存在差异、如数据表中所示。 具体而言、2对之间的 ESD 电压不同。

    此外、这2个驱动器(SN65LVDS31、DS90LV047A)在开关参数值方面也存在一些显著差异。

    接收器具有不同的阈值(SN65LVDS32为-100/+100mV、DS90LV048A 为-100/0mV)。 失效防护功能也不同:SN65LVDS32具有仅适用于开路输入的失效防护功能、而 DS90LV048A 具有针对开路和短路情况的失效防护功能。

    有关参数值的其他差异、请参阅数据表。

    此致、
    相位