This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306:Vref2上的200k 上拉电阻

Guru**** 2752495 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769997/pca9306-pca9306-200k-pull-up-on-vref2

器件型号:PCA9306

您好!

我 对 已解决的主题有疑问。 "PCA9306:PCA9306作为开关和电压转换器"。

下面是我的应用中用于将 imx28处理器连接到 I2C IO 扩展器的电路。 该电路在 Vref2上没有200k 的拉电流、在过去三年中运行良好、未观察到任何问题。

* 200K 上拉电阻是否用于 在  故障期间限制从 Vref 2到 Vref 1的电流(IC 中的 Vref2和 Vref 1之间短路)?  

* 不使用200k 上拉 电阻会  导致 Vref2和 Vref1短路?

* 不使用200k 上拉 电阻会  导致 任何信号完整性问题?

  

谢谢、

Prab

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Prab、

    "下面是我的应用中用于将 imx28处理器连接到 I2C IO 扩展器的电路。 该电路在 Vref2上没有200k 的拉电流、在过去三年中运行良好、未观察到任何问题。"
    看起来不像您的图片已发布。

    "* 200K 上拉电阻是为了在故障期间限制从 Vref 2到 Vref 1的电流(IC 中 Vref2和 Vref 1之间短路)? "
    这是正确的、它限制了 Vref1和 Vref2之间的电流、但也限制了流入使能引脚的浪涌电流、因为它是一个栅极的 FET (高电容)。

    "*不使用200k 上拉电阻会导致 Vref2和 Vref1短路?"
    取决于电路、但通常是。 (我看不到您参考的电路)

    "*不使用200k 上拉电阻会导致 Vref2和 Vref1短路?"
    如果不使用限流功能、可能会导致两个电压轨的分离(用作转换器时)。 例如、您可以使用10k 电阻器摆脱、偏置电流会更大。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bobby 的快速回应!

    对于 EN、我有10k、这将限制您刚才提到的浪涌电流。

    我已连接电路 、Vref2直接连接至5V。  在该电路中、我们没有发现  任何问题或故障、因为在过去三年中、许多样本经过了最坏情况/可靠性测试。 在没有200k 上拉电阻的情况下、您是否看到此电路出现故障的机会?  

    谢谢、

    Prab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Prab、

    使能引脚和 Vref2似乎不会短接在一起、因此我们在使能引脚打开时看到的是 Vref1和 Vref2之间运行期间的大电流。 我看到的另一件事是、器件不会正确分离两个电压轨、因为使能引脚被驱动到超过 Vref1+Vth。

    如果您将 Vref2和 ENABLE 引脚短接、则这将修复这两个问题。 (10K 也是可以接受的)

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LSF 系列进行电压电平转换》(文献编号:SLVA675)介绍了 PCA9306架构。

    kΩ 200k Ω 电阻器来强制所有晶体管的栅极电压降至 Vref_A + VTH

    在 Vref_B 上没有电阻器时、对从 Vref_B 流向 Vref_A 的电流没有合理的限制