This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:等效 I/O 原理图

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC402, TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761208/ts3usb221e-equivalent-i-o-schematic-diagrams

器件型号:TS3USB221E
主题中讨论的其他器件:TS5USBC402

大家好、

是否有用于 D+、D-、1D+、1D-、2D+、 2D 引脚?
我的客户想要知道在哪里 为这些引脚设置了 ESD 保护二极管。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔-圣

    为什么不使用 TS5USBC402、它具有更好的 ESD 性能和过压保护(OVP)?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    我的客户之前在他的系统中使用过 TS3USB221E、他想知道 ESD 放电路径。
    我问了以下问题。
    >是否有用于 D+、D-、1D+、1D-、2D+、 2D 引脚?
    >我的客户想知道在这些 引脚上设置 ESD 保护二极管的位置。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔-圣

    他们为什么需要了解此信息? 此设计是一种旧设计、找不到该器件的确切原理图、但输入端的典型 ESD 结构将是这样的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的支持。
    我知道。

    我认为 您提供的信息对我的客户来说足够了。
    如果   我们需要您的进一步支持、请让我再次发布 E2E。  

    此致、
    雅丽塔