This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMA2RJ45EVK:此适配器板是否可用于通过网络电缆将外部 LTE 天线连接到 LTE 调制解调器?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: SMA2RJ45EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761785/sma2rj45evk-can-this-adapter-board-be-used-to-connect-an-external-lte-antenna-to-a-lte-modem-via-a-network-cable

器件型号:SMA2RJ45EVK

****报价编号 QA5F0A1 *****

您好!

我们的一位客户想知道适配器板 P/N:SMA2RJ45EVK/NOPB 是否可用于通过网线将外部 LTE 天线连接到 LTE 调制解调器?

很遗憾、我目前没有关于客户项目的更多详细信息。 如果您需要更多细节、请告诉我。

谢谢你。

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adnan、

    此适配器板在设计时考虑了 LVDS 应用。 它可能适用于需要 RJ45到 SMA 适配器的其他应用、但遗憾的是、我们无法保证这一点。 电路板的所有详细信息均包含在相关的用户手册中、因此客户可以确定是否适合其特定要求。

    此致、
    相位