This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:该部件的 Theta (辅助到板)是什么

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761134/lmh0384-what-is-the-theta-junct-to-board-for-this-part

器件型号:LMH0384

LMH0384的 Theta (辅助到板)是什么。 数据表仅给出了 Theta (JA)和 Theta (JCtop)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、

    Theta JB 约为40°C/W

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、我相信您提到的40°C/W 值是 Theta JA (结至环境)而不是结至电路板。

    Theta (JB)始终明显低于 Theta (JA)。

    您是否碰巧知道 Theta (JB)?

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sid、

    40deg/W 基于以下公式:
    TJ=T (PCB)+(ThetaJBXPower)。
    TJ=结温= 101°C
    T (PCB)= 85°C
    LMH0384功率= 3.3 X .120。
    然后我返回计算出 Theta JB。 此参数取决于电路板/布局、并且尚未对其进行表征、因此我对此进行了重新计算。 您可以更改 T (PCB)和功率以确定您的 Theta JB。

    此致、Nasser
    我使用了最大功耗(3.3V 时为120mA)并使用了最大结温