This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3486:内部 PU 高输入/输出

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: MC3486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761717/mc3486-internal-pu-high-in-input-out

部件号:MC3486

您好、Sirs、

作为标题。

MC3486的 I/O 上是否有内部5V 上拉高电平?

我们希望输出电平与输入电平相同、因为输出将连接到3.3V MCU。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    输出高电平时、"Y"输出引脚会将线路上拉至 VCC 电压、该电压应为5V (+/- 5%)。 因此、要连接到3.3V MCU 输入、我建议实施电平转换。 请告诉我这是否不清楚、或者我是否误解了您的问题。

    此致、
    最大