This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:Hd3ss3212-Q1相关问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1, TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761871/hd3ss3212-q1-hd3ss3212-q1-related-issues

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB501-Q1

1:大家好、我是否可以问原理图中以红色标记的电容是否可以移除?

2:原理图中以红色标记的电容的主要功能是什么?非常感谢!

3:如原理图所示、我是否可以询问 hd3ss3212-Q1是否与 tusb501-Q1正确连接?

4:Hd3ss3212-Q1当前在官方网站上显示预发布状态、请问 hd3ss3212-Q1的批量生产时间是什么时候?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 USB3.0主机控制器? 连接器的引脚排列与标准 Type-A 或 Type-B 连接器不匹配。
    2.根据 USB3.0主机控制器的定义、SSRX+/-交流耦合电容器需要为330nF。
    由于 B0和 C0上已经有交流耦合电容器、因此 A0上不需要电容器。

    谢谢
    David