This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:引脚间距的最小值和最大值

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760825/tusb522p-min-and-max-for-pin-pitch

器件型号:TUSB522P

您好!

 

我想知道封装引脚间距的最小值和最大值、下图中的红色圆圈。

只有典型值 最小值和最大值是否可用?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA

    请参阅本文档第3.3节。

    www.ti.com/.../slua271b.pdf

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。
    您的意思是我们不对此参数进行最小值/最大值计算、而本文档有助于设计 PCB?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA

    正确、请在进行 PCB 布局时使用第3.3节中的建议。

    谢谢
    David