This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:有关 TCA9555的应用问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761855/tca9555-application-questions-about-the-tca9555

器件型号:TCA9555

大家好、

我的客户希望使用 TCA9555来控制 发光二极管。 下面是原理图。

该过程如下所示:

为 TCA9555上电(它们使用下拉寄存器在上电期间将输出引脚保持为低电平)

2.set 寄存器2和3 t0。(在将引脚设置为输出之前、首先将0设置为输出端口寄存器)

3.将寄存器6和7设置为0以选择端口作为输出。(一旦将引脚设置为输出、则输出电平为低电平)

因此、客户需要确保 在过程1、2和3中、输出16位引脚电平始终为0。

您能否帮助查看设计和寄存器设置?

另一个问题是 I2C 卡死时的 I/O 状态。

客户想知道 I2C 的通信是否由于某种原因而受阻、I/O 引脚的状态是什么。 它是高电平、低电平还是高阻抗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、

    原理图看起来不错、您可以将串联电阻移至下拉电阻器的右侧、以避免在输出为高电平时使用33欧姆和1k 欧姆的分压器、但当前设置的值还可以。 (请记住、我们在内部有一个100k 上拉电阻、因此将有一个分压器)

    "一. 为 TCA9555上电(它们使用下拉寄存器在上电期间将输出引脚保持为低电平)"
    这种情况下、基极在开启时将看到逻辑低电平。

    "2.set the register 2 and 3 t0 0..(在将引脚设置为输出之前、首先将0设置为输出端口寄存器)"
    您要在此处设置输出状态、这是您要执行的操作、这是正确的。

    " 3. 将寄存器6和7设置为0以选择端口作为输出。(一旦将引脚设置为输出、输出电平为低电平)"
    您正在将 I/O 设置为此处的输出、这是正确的、并与您要执行的操作相匹配。

    " I/O 引脚的状态是什么。 它是高电平、低电平还是高阻抗?"
    如果 I2C 总线被卡住、I/O 将是之前的最后状态。 从第1步到第3步的任何位置、如果 I2C 总线卡滞、I/O 仍将为逻辑低电平。

    "它是高电平、低电平还是高阻抗?"
    如果已经完成了步骤1和步骤2、那么 I/O 将是以100k 上拉电阻为基准的输入。

    如果步骤3已经完成、那么 I/O 将是一个驱动低电平的输出。 您可以在数据表的图23中看到、在此步骤之后打开的 NFET 为 Q2。 在第1步和第2步中、Q1和 Q2未导通、只有100k 上拉电阻为 I/O 引脚提供基准。

    谢谢、
    -Bobby