This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:独立的5V 电源、5V PCIR 和5V PCI 插座电源、外壳

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761771/xio2001-separated-5v-power-5v-pcir-and-5v-pci-socket-power-case

器件型号:XIO2001

您好!

 

当 XIO2001 PCIR 的5V 电源和 PCI 插座的5V 电源分离时、这意味着两者都来自不同的电源、是否存在任何问题?

我们已确认未违反 XIO2001电源序列。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    如果不违反电源时序、我不会预计会出现任何此类问题。