This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306DCUR 未按预期工作

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761799/pca9306-pca9306dcur-not-working-as-expected

器件型号:PCA9306

您好!
我们正在设计中使用 PCA9306DCUR。 我们无法通过 I2C 正确地与 EEPROM 通信、从 VREF1侧到 VREF2侧的通信只有一侧、而另一侧则无法正常工作。

VREF1 = 1.8V
VREF2 = 3.3V 至196K

针对 VREF1两端1K 上的时钟和数据上拉
上拉 VREF2端的时钟和数据、均为1K

请帮助我们解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    您能否提供失败通信的范围和原理图供我们审阅? 如果原理图是您无法在在线论坛上发布的内容、您可以通过电子邮件将其发送给我:duynguyen@ti.com

    谢谢、

    -Bobby