This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:最大结温和 CML 输入/输出运行

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770318/ds25br100-max-junction-temperature-and-cml-in-out-operation

器件型号:DS25BR100

您好!

PN DS25BR100TSD/NOPB 的最大(非绝对)结温额定值是多少

 

我还注意到、以下器件接受电流模式逻辑(CML)标准、但仅输出 LVDS。

 

TI 是否提供 此器件或类似器件的 CML 输入/ CML 输出版本?

谢谢、

HSG

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最高结温为95°C

    DS25BR100具有宽输入共模范围、您可以在输出端进行交流耦合。 大多数小型缓冲器或交叉点具有 LVDS 输入/输出、因为这些缓冲器可降低 EMI 并降低功耗。

    此致、Nasser