This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:VI 不可执行。 需要 LabVIEW 的完整开发版本来修复错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769984/ds125df111evm-the-vi-is-not-executable-the-full-development-version-of-labview-is-required-to-fix-the-errors

器件型号:DS125DF111EVM
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

我尝试在 Windows 10上安装 SigCon Architect、使用文件 SNLC055e 重新启动了计算机、并得到错误消息"VI 不可执行。 需要完整的 LabVIEW 开发版本来修复错误"、因此我卸载了 SigCon、安装了 LabVIEW RTE 2012、重新启动了计算机、并尝试使用文件 SNLC054e 安装 SigCon、我得到了相同的错误。  

这是安装的 LabVIEW RTE I 的版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试使用管理权限 sigcon (不带 rte)卸载 sigcon、安装最新的 LabVIEW RTE 版本并重新安装。 结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我使用的是 win10、SigconArchitect 版本为2.0.0.8。 请注意以下链接:

    http://www.ti.com/tool/sigconarchitect?keyMatch=sigconarchitect&tisearch=Search-EN-Everything

    建议使用另一台 win10笔记本电脑或 PC。 这是我第一次听到这种问题,我认为这可能 与个人电脑有关。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在另一台 PC 上安装、结果相同。 您发送的链接是我以前下载的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有其他方法可以获得此产品的支持? 否则、我们将从现在开始尽力避开 TI 产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    这似乎是 LabVIEW 问题、而不是 SigconArchitect。 我们将 National Instruments 的此模块用于 SigconArchitect GUI。 两项建议:

    1)。 请确保在安装此软件之前解压缩文件。
    2)。 请注意以下链接。 在线其他人在 LabVIEW 中遇到了相同的问题、下面是 National Instruments 网站上的解决方案:
    knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails

    此致、Nasser