This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:有关 USB2.0功能的问题

Guru**** 2600235 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760847/tusb9261-q1-questions-about-usb2-0-feature

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB9261TUSB213TUSB212

您好、TI、

请告诉我 TUSB9261-Q1的 USB2.0功能吗?

背景:

我们客户的开发已进入最后阶段、他们必须赶时间订购电路板、
但是、根据这个问题的答案、有必要添加部件并更改电路板
而且可能会延迟开发、如果您能回答、这将很有帮助
请尽快。


TUSB9261-Q1通过 USB 2.0连接到主机控制器、但因为它是通过连接的
电路板和电路板上、信号线的反射较大是一个问题
眼图模式无法保持良好。

问题:

(1)是否有方法从 TUSB9261-Q1输出测试数据包以评估在 USB2.0上进行通信时的波形?

(2)使用 USB 2.0操作时、TUSB9261-Q1是否具有转接驱动器功能?
  (我认为没有、但客户似乎一直在为眼图模式而挣扎。)


此致、Orobanco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥罗比科

    如果主机控制器基于窗口、TUSB9261支持测试数据包生成。 如果主机控制器基于窗口、则可以使用 USB.org XHCI 测试工具向 TUSB9261生成测试数据包请求命令、以便 TUSB9261可以生成测试数据包。 但是、如果主机控制器不基于窗口、则需要编写自己的 SW 请求命令。

    有关 USB2.0信号完整性测试的更多详细信息、请查看以下链接 :https://usb.org/usb2。

    2.如果您正在寻找转接驱动器、请查看 TUSB212、TUSB213等 但转接驱动器不能解决您在系统中可能遇到的反射问题。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢您的快速回复。
    答案中的上述"基于窗口"是否意味着"Windows OS"?

    此致、Orobanco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥罗比科

    是的、正确。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    谢谢你。 明白。
    我已将答案发送给我的客户、因此我正在等待客户反馈。

    此致、Orobanco