This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:I2C 缓冲器和负载开关

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9509, PCA9515B, TCA9517, PCA9517, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760830/tca9517-i2c-buffer-and-load-switch

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:PCA9306TCA9509PCA9515BPCA9517

大家好、

 

我考虑为非板载 I2C 传感器添加保护功能

其中一个选项是使用 I2C 缓冲器和负载开关

目标是为故障传感器提供保护并断开连接选项(传感器侧的过流和/或 I2C 短路)

我很少了解该选项、随附的是我找到的选项、请查看该选项、并告诉我是否在正确的轨道上

请提供有关寿命和潜在 MP 成本的建议(我输入了 Web 号码…)

我可以注意到 PCA9306 (具有使能功能的电平转换器)具有成本效益吗? 它是否适合隔离 I2C?

 

 

I2C 缓冲器

P/N

品牌

功能

ESD 保护

工作电压 A

工作电压 B

I2C 速度

使能

fp

成本 MP

寿命

注释

TCA9509

TI

I2C 缓冲器、转接驱动器、
漏极开路 I2C、
将总线的两半隔离为电压
和电容。

是的、JESD 22、2kV 人体放电

0.9-5.5V

2.7-5.5V

支持400KHZ I2C

高电平有效

VSSOP (3x3mm)
X2QFN (1.6x1.6mm)

低于0.33美元

 

 

PCA9515B

TI

I2C 缓冲器、转接驱动器、
在上电复位时隔离故障从器件

是的、JESD 22、2kV 人体放电

2.3-3.6V

支持100KHz 和400KHz I2C

高电平有效

VSSOP (3x3mm)

低于0.65美元

 

 

PCA9515B

TI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCA9517

TI

I2C 双向缓冲器隔离电容

是的、

0.9-5.5V

2.7-5.5V

支持400KHZ I2C

高电平有效

VSSOP (3x3mm)

低于0.34美元

 

 

PCA9517

NXP

I2C 双向缓冲器隔离电容

PCA9517 - 2kV
PCA9517A-5.5kV

0.9-5.5V

2.7-5.5V

支持400KHZ I2C

高电平有效

8-TSSOP、
HWSON8 (2x3mm)

低于0.54美元

 

 

PCA9306

TI

2位双向转换器、将400kHz 总线与100kHz 隔离
总线控制、并断开
在快速模式通信期间降低总线速度

是的、JESD 22、2kV 人体放电

>5.5V

>5.5V

支持400KHZ I2C

高电平有效

SSOP (3x3mm)、
VSSOP (2.3x2mm)、
X2SON (1.4x1mm)

不到0.2美元

 

 

 

 

关于负载开关、我熟悉 MIC2090/1、请告知您的选择

我希望具有闭锁和标志选项的50至100mA 电流限制

 

 

开关负载

P/N

品牌

功能

ESD 保护

工作电压

过流行为

故障标志

成本 MP

寿命

注释

MIC2090/1

微芯片

高侧电源开关、一般用于50mA 或100mA 过流电路保护

是的、3kV

1.8-3.3V

2个选项-
自动重试或延迟

是的

低于0.15美元

 

2090-50mA、
2091-100mA、
2YM5-闭锁、
1YM5-自动-重试

 

 

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shlomi、

    我想指出的是、PCA9306不是"真正的缓冲器"、而是可以将其视为具有电平转换功能的开关。 您可以使用 PCA9306断开传感器侧的 I2C 总线与主 I2C 总线的连接。

    我不喜欢您列表中的唯一器件是 PCA9515B、因为它是一个非常旧的缓冲器、使用时在两侧都有一个静态电压偏移。 TCA9509要求 VccB 至少比 VccA 大1V。

    根据您的图表、我们的 TCA9517看起来也比 NXP 的 PCA9517便宜。 它们具有相同的功能、因此如果您选择该器件、则使用两者中较便宜的器件更有意义。

    我会从您的列表中选择 TCA9517或 PCA9306。 PCA9306、如果您不需要真正的缓冲器;TCA9517、如果您需要真正的缓冲器。 如果您禁用两个器件、I2C 总线将彼此分离。

    现在、如果您需要真正的隔离(Vcc 和 GND 的隔离)、ISO154x 可以提供这种隔离。

    "关于负载开关、我熟悉 MIC2090/1、请告知您的选择"
    这是一款 Micrel 器件、因此我对此并不感到很有争议。 如果您有进一步的问题、您可能希望联系他们的支持人员。

    我认为、该器件允许高侧开关并监控(1)过流、(2)热和(3)欠压。 FET 的 Ron 看起来大约为1欧姆、这会使您的总电压下降一些。 (最坏的情况:100mA * 1.2欧姆是120mV 压降)您必须询问 Vcc 上的压降有多少是可以接受的。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的详细回答、还有其他一些问题:

    1.我可以看到 TCA9517和 TCA9517A 的 DS 不同、我的建议是否相同? 我可以同时使用这两者吗?

    2.我认为很清楚、但为了确保我将为缓冲器提供相同的3.3V 电压、下面是 BD、请告知。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../I2C-Buffer.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shlomi、

    "一. 我可以看到 TCA9517和 TCA9517A 具有不同的 DS、我的建议是否相同? 我可以同时使用这两者吗?"
    A 版本和非 A 版本之间的唯一区别是更改了 ViLc 规格。 TCA9517的 ViLc = 0.4V、TCA9517A 的 ViLc = 0.45V;这基本上意味着 TCA9517 (非 A)的 ViLc 更严格、但由于 ViLc-VolB 更大、因此具有更好的抗噪性能。

    我通常会向客户推荐非 A 版本。

    "二. 我认为这很清楚、但为了确保我将为缓冲器提供相同的3.3V 电压、下面是 BD、请告知。"
    TCA9517和 PCA9306两侧均在3.3V 电压下工作。

    在方框图中、您需要在缓冲器的 A 侧使用上拉电阻器、否则引脚悬空、如果器件已启用、则可能会意外地将 B 侧驱动为低电平。 可以在主板的 A 侧和非板载传感器上都设置上拉电阻器、因为它们只是两个并联电阻器。

    谢谢、
    -Bobby