This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:复位基准电平

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770192/dp83822i-reset-reference-level

器件型号:DP83822I

您好,  

当我们在3.3/2.5/1.8V IO 电压模式下使用器件时、您能告诉我们复位信号(RESET_N)的电压基准电平吗?

后续问题、 当我们在低电压模式(AVD = 1.8V)下使用器件时、复位信号(RESET_N)的电压基准电平如何  

谢谢、此致

Shanu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shanu、

    请参阅电气表中的 VIH/VIL 电平以了解这些电平。 (表7.5)
    RESET 是 IO 电源的一部分、因此电压基准仅适用于 VDDIO 设置、而不适用于 AVD。