This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:音频附件和音频附件之间的区别(&quot);以及通过附件和退出模式充电的音频之间的区别(&quot)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761327/tusb320-difference-between-audio-accesssory-and-audio-charged-through-accessory-mode

器件型号:TUSB320

您好!

  我想知道 "音频附件"和"通过附件充电的音频"模式之间的区别。 不幸的是、我无法获得有关这些模式的大量信息。

  我要连接 USB-C 耳机、 而芯片"TUSB320"始终将其识别为"通过附件充电的音频"。 即、从 CSR 寄存器读取的值(地址= 0x08)为0x0A。

此致

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venu

    请参阅 USB Type-C 电缆和连接器规范的附录 A、 模拟音频适配器可以是非常基本的 USB Type-C 适配器、它只有一个3.5mm 插孔、也可以是一个具有3.5mm 插孔和 USB Type-C 插座的模拟音频适配器、以实现高达500mA 的电荷通电。

    谢谢
    David