This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:请您查看要求并提出建议吗? 关于 Genlock

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1982, LMH1981, LMH1983, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761068/lmh1981-could-you-please-review-the-requirements-and-give-your-suggestions-about-genlock

器件型号:LMH1981
主题中讨论的其他器件:LMH1982LMH1983LMK05028

大家好、

我的客户希望使用器件 LMH1981+LMH1982来实现热锁功能。

要求如下:

设备 A 和设备 B 拼接同步以获得锁相。

2.Genlock (源码)--> Genlock in(A)--> Genlock out (A)--> Genlock in(B)--> Genlock out(B)…  


3)引脚上的 Genlock 使用 LMH1981作为 H/V 隔离来为系统提供 SYNC 信号。

您能否查看要求并提供建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    Genlock 源是什么?
    您是否喜欢设备 B 的继电器 A 锁模信号?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议将 Genlock 源扇出到设备 A 和设备 B
    否则、从 Genlock 输入到 Genlock 输出存在延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    除了 Shawn 的评论之外...

    是的、LMH1981可提供与模拟复合视频信号或分量视频信号(黑色突发或三级同步)的 H/V/F 同步分离。

    此外、您还可以考虑 LMH1983 (与音频时钟域同时支持3G-SDI 时钟速率的后续器件)或 LMK05028、而不是 LMH1982抖动清除器/时钟生成器。  请参阅本应用报告中的第3.6节"广播视频中的 DPLL":  

    Alan