This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:工作温度范围和 Tj 最大值

Guru**** 2962550 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769999/xio2001-operational-temperature-range-and-tj-max

器件型号:XIO2001

是否有任何其他具有更宽工作温度范围的 PCIe 至 PCI 桥接器? XIO2001IPNP 在 Tj max = 105C 时列出。 如果可能、我需要 Tj 最大值才能达到125C。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图安

    遗憾的是、我们只有 XIO2001。