This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:EVM 可以显示

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761373/lmh1297evm-evm-can-display

器件型号:LMH1297EVM

你(们)好,先生  

是否可以在不使用 GUI 设置的情况下使用 LMH1297EVM?

到目前为止,我们在没有 GUI 的情况下测试 EVM,输出无法显示  

是否有适用于 LMH1297EVM 的设置步骤指南?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您应该能够在引脚模式下使用 LMH1297EVM -无需任何 GUI。

    LMH1297EVM 用户指南是安全文件的一部分。 您可以使用您的公司电子邮件地址通过 Nasser.mohammadi@ti.com 向我发送电子邮件 、我们可以让您访问这些文件、例如 EVM 用户指南和数据表。

    此致、Nasser