This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:使用947/948时、屏幕显示为红色

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761161/ds90ub948-q1-the-screen-occurs-red-when-using-947-948

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

大家好、

我有一个客户。 它们使用 SN65DSI84  将 小型 DSI 传输到 LVDS     、然后使用947/948进行传输。 他们的平台是 NXP I.MX8。

但是、他们发现、在启动或 恢复 出厂 设置时、屏幕将变为红色。( 这 是一个概率事件、将发生70%。)

 当   它们将947引脚 PBD 短接 至 GND 并且 本 机器 启动  且  屏幕 变为 正常状态时。

此外、当机器启动时、不仅会变为红色、屏幕也会按如下方式抖动。

如需更多信息、请咨询客户。  他们 说  , 他们的最后一代  也 是947/948,可以正常工作。 但 最后 一代使用 i.MX6、不使用 SN65DSI84  将 Mini DSI 传输到 LVDS。  

那么、团队、您能否就如何调试红屏问题提供一些建议? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将通过 TI 内部工具回复。


    此致、
    蔡夏利