This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT386:通信 LVDS

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400EVM, SN65LVDT386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770004/sn65lvdt386-comunication-lvds

器件型号:SN65LVDT386
Thread 中讨论的其他器件:ADS5400EVM

您好!

我使用的是 ADS5400EVM、我想将其与 FPGA (DE0 Altera Cyclone III)相关、为此、我需要12个差动通道的总线、因此我将使用 SN65LVDT386。 我知道这个 IC 有16个差分接收器线路、但我的问题是、如果我只能使用12个差分接收器线路、如果我将其他4个差分接收器线路留为白色、就不会有问题?

可以有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的;您可以使用12个接收器并保持休息打开。

    此致、
    相位