This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221-EP:RS-232收发器功耗与 BPS

Guru**** 2864920 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221-EP, MAX3223-EP, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769978/max3221-ep-rs-232-xcvr-power-consumption-vs-bps

器件型号:MAX3221-EP
主题中讨论的其他器件: MAX3223-EPMAX3232E

RS-232 XCVRS:MAX3221-EP 和 MAX3223-EP

作为 bps 曲线的函数的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    请参阅此 e2e 帖子。 参考 MAX3232E 上的帖子。
    e2e.ti.com/.../1819809

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水