This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:如何将 tlk10031的慢速端口配置为 SGMII

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10022, TLK10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759948/tlk10031-how-to-configurate-the-slow-port-of-tlk10031-as-sgmii

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件: TLK10022TLK10081

您好!

当前应用场景是 PowerPC 的4xSGMII 接口连接到 TLK10031的低速4端口。 我们的目标是通过 TLK10031的高速端口连接 SFP+、并将10G 光纤端口连接到外部。 我不知道我是否可以实现它、或者需要为 TLK10031配置什么、请告诉我。 我对此表示赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、经过进一步调查、此应用程序 TLK10031将无法正常工作。 使用 SGMII 时、没有数据的8b/10b 编码、器件将无法正确聚合和序列化数据。 如果您能够使用8b/10b 编码、则可能可以使用 TLK10022或 TLK10081、但需要进一步调查。