This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:根据 UFP 灌电流端口提供的功率修改下游拉电流 PDO。

Guru**** 2599795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769913/tps65988-downstream-source-pdo-modification-based-on-available-power-from-ufp-sink-port

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65982TPS65987

是否有任何文档概述了如何基于  上行 UFP 灌电流端口协商 PDO 的可用功率实现下行 DFP 拉电流 PDO 管理或修改?   很明显、集线站或集线器等应用可能需要此功能、这是可能的、但 TPS65988的策略引擎中是否有任何有助于管理此功能的内容、或者是否需要完全主机交互才能读取有源灌电流 PDO 信息、 然后使用适当的 PDO 修改拉电流能力寄存器以进行广播?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric S.:

    TPS65988不会通过其内部 FW 支持此行为。 需要一个外部 MCU 来读回 VBUS1端口上协商的协议并改变第二个端口上的源功能。

    TPS65982 FW 用户指南中的概念都适用于 TPS65987/88,我们没有单独的文档。

    下面简要说明了如何使用外部 MCU 实现此目标:

    MCU 接收 VBUS1端口上的插入中断

    MCU 接收 VBUS1端口上的电源状态更新中断

    3. MCU 读回寄存器0x34中的活动 PDO (活动合同 PDO)

    4. MCU 对数据进行解密并确定可提供多少其他端口的源功能

    5. MCU 更改另一端口的源功能寄存器

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric