This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:REFCLK 信号所需的电压是多少?

Guru**** 2931620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769542/sn65dsi83-what-is-the-required-voltage-for-the-refclk-signal

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

我已经浏览过数据表和各种参考设计、但我找不到任何能够明确告诉我 REFCLK 信号可接受电压范围是多少的东西。

是否有人可以确认电压范围的可能性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    REFCLK 是 CMOS 输入、因此电压范围与其他 CMOS 输入相同、并列在数据表第7页电气特性表的前两行(VIL 和 VIH)中。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7页告诉我需要分别获得0.3xVCC 和0.7xVCC 的高电平和低电平信号。 这不是我要问的。

    我问:我可以输入 REFCLK 的电压范围是多少?

    例如、我可以输入3.3V 时钟信号吗? 根据数据表的第7页、是的、我可以。 但它没有说输入可以承受3.3V 电压的地方。

    "假设3.3V 工作正常"、我可以花很多钱、但没有任何东西阻止我输入5V 时钟源或20V 时钟源。 因此、尝试找到最终答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    不能、您不能放置3.3V 时钟信号。 所有输入均可耐受1.8V 电压、包括 REFCLK。 您在数据表第7页的哪个位置看到3.3V 是可以的? 我看到的只是1.8V。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在第7页的任何位置都看不到3.3V。 我的观点是、我无法看到电压限制、我只能看到 HI 和 LO 阈值。 由于3.3V 时钟将从0.3xVCC 以下变为0.7xVCC 以上、这符合第7页定义的要求。 它不会说会发生任何不良情况。

    数据表中的哪个位置显示最大电压为1.8V? 或者、换而言之、它在哪里提到了每个引脚的电压限制? 通常会有一个"电气特性"表或一个"绝对最大值"表、其中指出这些引脚以 GND 引脚或类似的引脚为基准可耐受低至-0.7V 和高达2.7V 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您可以在数据表的第6页找到绝对最大额定值。 "CMOS 输入引脚最小值-0.5V、最大值2.175V"。 在引脚功能表中、REFCLK 标记为 CMOS 输入。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、是的、这就是我所缺少的。 很棒! 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 如果您使用此器件进行设计、我建议您使用 DSI 调谐器工具并参考此视频、以大幅简化寄存器配置过程:
    training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation

    此致、
    I.K.