This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:通信错误

Guru**** 2752915 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760487/dp83867is-communication-error

器件型号:DP83867IS

您好!

我们的客户将 DP83867IS 与 SGMII 搭配使用。

发生通信错误。 MDC、MDIO 和 TD_x_x 的信号正确、

但在 SGMII_SON、SGMII_SOP、SGMII_SIN 和 SGMII_SIP 中没有数据。

客户的设置如下所示。

 将其电路板连接到 PC

 PHY 地址:3.

 使用 SGMII MAC 接口

 启用自动协商

 PC 速度:1000Mbps,全双工

他们检查了寄存器数据转储。 BMSR 的自协商结束位为高电平、

但 SGMII_AutoNeg_COMPLETE 位为低电平。

它是否需要 SGMII_AutoNeg_COMPLETE 位为高电平才能实现正确通信?

我附加了寄存器数据转储文件。 它是问题发生时的数据。

e2e.ti.com/.../DP83867_5F00_Register_5F00_data_5F00_dump.pdf

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    您的寄存器看起来正常。

    SGMII 自动协商设置不匹配可能会出现问题。 SGMII 自动协商由 PHY 发起。 链路建立后、PHY 发送有关链路的信息。 MAC 随后以确认位进行响应。

    如果 MAC 禁用了 SGMII 自协商功能、则应答位将永远不会发送到 PHY、PHY 也不会像这样设置自协商功能。

    请验证 MAC 是否设置为 SGMII 模式、以及 SGMII 自动协商是否启用。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、您好!

    感谢你的答复。
    我将要求客户检查 MAC 的配置。
    当我得到结果时、我会告诉你。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    现在客户正在检查 MAC 的设置。
    他们还参阅《故障排除指南》、并有问题。

    在2.10中提到了如下建立 SGMII 链路、

    •在 MAC 和 PHY 之间建立 SGMII 连接时,…
    … 如果未使用自协商、则 MAC 和 PHY 都必须
    强制为相同的速度和双工配置。

    "如果未使用自动协商、"表示 MAC 和 PHY 都不使用
    AUTO_Negotiation。 理解是否正确?

    他们希望知道 AUTO_Negotiation 的机制。
    您是否有任何有关它的文档?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    "如果未使用自动协商、"表示 MAC 和 PHY 都不使用
    AUTO_Negotiation。 理解是否正确? [Rob ]是的、您回答正确。 两侧的配置方式必须相同。 PHY 可能配置为启用自动协商、MAC 配置为禁用自动协商。 则不会创建 SGMII 链接。

    DP83867IS 数据表的第8.4.1.1节简要讨论了 SGMII 的自动协商机制。

    更多详细信息、请参阅可使用 Google 找到的 SGMII 规范。 从 SGMII 规范 v1.8中、请查看"链接之间交换的控制信息"部分。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢你的答复。
    我将反馈客户以参考 SGMII 规格。

    此致、
    Naoki Aoyama