This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DS90UB954-Q1EVM:DS90UB954 EVM + DS90UB953 EVM + OV 传感器 MIPI2but 无图像

Guru**** 2540520 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759539/ccs-ds90ub954-q1evm-ds90ub954-evm-ds90ub953-evm-ov-sensor-mipi2but-no-image

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

`s  n`t DS90UB954 EVM + DS90UB953 EVM+ OV 传感器 MIPI2、我们逐步检查用户是否猜测以及 IDX PIN 和 Mode4 (同轴电缆/CSI)、但没有正常工作。

I2S 通信正常、  我们发现 OVI MIPI 信号 通过 FPDLINK 传输 到 954、但 信号 与 OVI MIPI 信号不同。

测量 MIPI 波形:

功能块:

此外、我们还设置:

0x5B -> 0x30 #设置 SER ID

0x5C -> 0x1A #设置 SER 别名 ID

0x5D -> 0x6C #设置摄像机 ID

0x65 -> 0xC4 #设置摄像机别名 ID

 

 显示时无图片:


 

如有任何建议、请告知我。

 

谢谢、

此致、

 

劳伦斯。

 


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    以下是一些建议:
    a)请查看最新 ALP 中包含的示例脚本"Ovt_1280_1080_30fps_remote_RevE2_ID7a.py"。 如果您已经从 TI.com 安装了 ALP、则可以在以下 ALP 安装文件夹中找到该脚本

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB954

    注意可以通过以下链接安装最新的 ALP 框架和 ALP-PROFIT-UPDATE

    http://www.ti.com/tool/ALP

    b)还请检查下面的另一个示例初始化序列

    e2e.ti.com/.../758458

    c)注意 UB954和 UB953上所需的其他寄存器初始化:
    UB954:
    寄存器0x4C 到设置端口
    寄存器0x58以设置反向通道配置
    寄存器0x1F 用于设置 CSI PLL
    寄存器0x33以启用 CSI 输出、CSI 时钟和通道数
    寄存器0x20启用转发
    UB953:
    寄存器0x02以设置来自成像仪的 CSI-2数据输入
    寄存器0x0E 和0x0D (GPIO 配置、如果需要)


    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishy

    感谢您的回复。

    a)我已将此脚本更改为以前可以使用的版本。
    当前情况是 I2C 可以通信、但 MIPI 传输存在问题、无图像。
    b)我关注内容并再次重置、但情况仍然存在。
    C)
    UB954:
    0x4C -> 0x13 #设置端口1
    0x5B --> 0x5E
    0x1f -> 0x02 # MIPI 800Mdps
    0x33 -> 0x31 # CSI out enable / MIPI 单通道
    0x20 -> 0x10 #为 RX 端口1启用转发

    UB953:
    0x02 --> 0x43 #连续时钟
    #单通道配置
    #启用发送器 CRC 发生器
    1.8V
    不使用 GPIO

    谢谢、
    此致、
    Mike。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    a)能否将 ALP 软件连接到 I2C 引脚并验证是否存在有效锁定?

    b)您可以首先调试954到 ISP 通信链路。 为此、您可以使用954的图形发生器模块并使用它。 您可以运行"954_patgen_fix_colorbar_1280x720p.py"脚本并验证您在 ISP 上看到的模式

    c)然后、您可以通过类似的方式打开953 PATgen (在成像仪断开连接时)并检查953到954与 ISP 的通信。

    d)最后连接成像仪并测试完整链路。

    e)您有954、953 EVM 吗? 953EVM 附带 OVT10640图像传感器、在 ALP 中、您可以看到有效的水平和垂直信息、如下面的主题所述
    e2e.ti.com/.../2596379

    f)对上面显示的寄存器初始化有几个注释
    -由于您使用的是端口1,因此将0x4C 初始化为0x12
    -还要确保寄存器0x0C 初始化为0x97
    -我注意到您已禁用寄存器0x33中的连续时钟。 请验证 ISP 的门控时钟是否正常

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vishy

    感谢你的答复。

    我按照您的指示并查看我的脚本。 我可以将传感器初始化为954、并传输 MIPI。

    但这里有一个问题、  我发现954和图像传感器之间的 MIPI 时钟不同。
    图像传感器的 MIPI CLK 具有帧同步功能、但在 FPD-link 之后、它未解码。
    我如何使他与输入一样?

    谢谢、
    此致、


    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    您可以为此使用 UB954帧同步生成功能。 请参阅 UB954数据表 FrameSync 操作(第7.4.27节)。 在 ALP 的"GPIO"选项卡下、您可以看到 FrameSync 发生器控件。

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Visy

    问题得到解决。
    感谢你的帮助。

    谢谢、
    此致、

    Mike。