This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:Altium 文件

Guru**** 2925790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769226/tusb8020bevm-altium-files

器件型号:TUSB8020BEVM

大家好、

可以为  TUSB8020BEVM 提供 Altium 文件吗?

谢谢、此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    我们没有适用于此 EVM 的 Altium 文件。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    我很困惑吗? 在没有 Altium 的情况下、该 PCB 是如何设计的? 在这个主题中、发布文件的人员收到了哪些文件?: e2e.ti.com/.../700319

    此致
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    EVM 文件可用、但它们不是 Altium 文件。 原理图位于 OrCAD (DSN)中、布局为 Allegro (返修)。 请告诉我这些信息是否对您有用、我可以通过直接电子邮件发送这些信息。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    我看到,感谢作出澄清。 请将这些文件发送给 mihir-gupta@ti.com。

    谢谢、
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请接受我的 E2E 朋友请求、以这种方式直接发送文件非常简单。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件已发送