This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:文档

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760209/dp83869evm-documentation

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83849IF

在哪里可以下载 DP83869EVM 板的最新文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    所有文档均位于 EVM 页面 :www.ti.com/.../DP83869EVM 上

    您特别需要哪些文档?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    介质转换模式下的延迟是多少?铜缆转光纤(100Base)?
    EVM 指南的任何更新、例如 OPMODE 0的丝印错误
    您能否推荐另一种在介质转换模式下延迟较低的 PHY (铜缆转光纤100Base (SFP))
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    在100Base 模式下、铜缆到光纤的延迟为360ns。 这是从铜缆 MDI 上的 SSD 符号到光纤 MDI 上的 SSD 符号测量得出的。

    我目前没有 EVM 文件或 EVM 指南的更新。 该指南和 EVM 的所有者将在本月底之前不能提供。 我不会为他解决 OPMODE_0 Silk 问题。

    如果您只需要以100Base 进行转换、DP83849IF 也可能是您的解决方案。 延迟记录在第4.10和4.13节中。 看起来铜缆到光纤的总延迟约为290ns。 光纤到铜线的传输时间为190ns。

    此致、