This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:VBUS 电容

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761119/tpd4s014-vbus-cap

器件型号:TPD4S014

您好!

在 TPD4S014数据表中、我们建议 Vbus 上的电压为10uF。   我认为这是根据规格在 Vbus 上允许的最大电容。  我们真的希望 Vbus 上有这么大的电容吗?  推动这一要求的因素是什么?我们建议的最低要求是什么?  1uF 是否可接受?

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal、

    当电流突然增加时、将电容降低到10uF 以下将导致更多瞬态压降。 如果系统能够承受这些瞬变、那么系统可以接受1uF 的电容。 数据表中未指定最小电容器。


    如果这完全回答了您的问题、请单击客户认为已解决按钮(如果没有)、然后请只回答任何其他问题。


    此致、
    卡盘