This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:与 TPD4E05U06比较

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768711/tpd6s300a-vs-tpd4e05u06

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06

尊敬的*:

使用 TPD6S300A 到  TPD4E05U06有什么好处?

 TPD6S300A 是否 具有与 TPD4E05U06相同的 ESD 电平保护 和+ VBUS 短路保护?

BR、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 D:
    TPD4E05U06是一款 TVS 浪涌保护二极管、支持 IEC-6100-4-5和 ESD 保护 IEC-6100-4-2、有助于在瞬态事件期间钳制电压。 TPD6S300A 在 CC/SBU 线路上集成了 VBUS 短路保护、因此无需在这些线路上使用 TVS 二极管。 (Vbus 上仍应包含 TVS 二极管) TPD6S300A 还在6个通道(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、 DM)。 如果发生 VBUS 短路、TPD6S300A 会将 CC/SBU 线路上的电压钳位到大约8V、并在大约70ns 内关闭其内部 FET、从而保护敏感的下游组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、

    所以你说:"。 TPD6S300A 在 CC/SBU 线路上集成了 VBUS 短路保护、因此无需在这些线路上使用 TVS 二极管。"

    TPD6S300A 如何消除对 TVS 二极管的需求、但不支持 IEC-6100-4-5标准?

    因此、TPD6S300A 具有 IEC-6100-4-2 +短接 VBUS

    TPD4E05U06具有 IEC-6100-4-5 + IEC-6100-4-2

    BR、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    TPD6S300A 通过打开其内部 FET 来保护 CC/SBU 线路、从而提供过压保护。 如果发生 VBUS 短路事件、TPD6S300A 将在大约70ns 内打开其内部 FET、并将电压钳制在大约8V。 (参见图33。 数据表)

    本白皮书非常好地解释了 TPDxS300相对于分立式实施的优势、以及保护 Type-C 设计的设计注意事项。
    www.ti.com/.../slyy105.pdf